Other Parts Discussed in Thread: AM3354
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 工具/软件:Linux
大家好、
我们 在具有 eMMC 和2个1Gbps 以太网端口的嵌入式应用中使用 AM3354。 网络性能不如预期。 我们尝试启用对 AM3354 Linux 4.4.19的 netmap 支持。 'netmap'由 Luigi Rizzo 教授设计
。
是否有人为 AM335x Linux 完成了这项工作?
谢谢!
Richard Yang