工具/软件:Linux
您好!
我无法播放任何视频
root@am57xx-EVM:~# gst-play-1.0 ./bv.mp4
现在播放/home/root/bv.mp4
MmRpc_create:错误:打开失败、名称=/dev/rpmsg-dce
(GST-play-1.0:1255):Gstreamer-critical **:
尝试处理元素 VPE、但它处于就绪状态、而不是 NULL 状态。
您需要明确地将元素设置为 NULL 状态
删除最终基准、以使其清除。
此问题也可能由中的重新计数错误引起
应用程序或某个元素。
/home/gtbldadm/processor-sdk-linux-fido-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/cortexa15hf-vfp-neon-linux-gnueabi/libdce/3.00.08.02-r0/git/libdce.c:198: DCI_IPC_init 错误:错误:失败 eError == DCE_Eok 错误 val -4/home/gtbldadm/processor-sdk-linux-Fido-build/build-Cortex_1/arage-dc-external_linaro-toolchain/work / cortexa15hf-vp-vp-linux-gid-gdex-build/build-dcortex-dex-dec_deid/rgdec/eidrgrgrgrg0=rg/rgrgrgrgdrrrrrrrrrrr02=eo/un/un/eidridr_un/eidr/eidrbr0r_
错误自动语音链接元素不起作用。 文件:///home/root/bv.mp4
错误调试信息:/home/gtbldadm/processor-sdk-linux-fido-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/cortexa15hf-vfp-neon-linux-gnueabi/gstreamer1.0-plugins-base/1.2.3-r0-arago1/gst-plugins-base-1.2.3/gst/playback/gstplaysink.c (2687):Gen_audio_chain ():/GstPlayBin:playbin/GstPlaySlink:playsink
已到达播放结束列表。