This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM57XX GST 播放

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579488/linux-am57xx-gst-play

工具/软件:Linux

您好!

我无法播放任何视频

root@am57xx-EVM:~# gst-play-1.0 ./bv.mp4
现在播放/home/root/bv.mp4
MmRpc_create:错误:打开失败、名称=/dev/rpmsg-dce

(GST-play-1.0:1255):Gstreamer-critical **:
尝试处理元素 VPE、但它处于就绪状态、而不是 NULL 状态。
您需要明确地将元素设置为 NULL 状态
删除最终基准、以使其清除。
此问题也可能由中的重新计数错误引起
应用程序或某个元素。

/home/gtbldadm/processor-sdk-linux-fido-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/cortexa15hf-vfp-neon-linux-gnueabi/libdce/3.00.08.02-r0/git/libdce.c:198:   DCI_IPC_init   错误:错误:失败 eError == DCE_Eok 错误 val -4/home/gtbldadm/processor-sdk-linux-Fido-build/build-Cortex_1/arage-dc-external_linaro-toolchain/work / cortexa15hf-vp-vp-linux-gid-gdex-build/build-dcortex-dex-dec_deid/rgdec/eidrgrgrgrg0=rg/rgrgrgrgdrrrrrrrrrrr02=eo/un/un/eidridr_un/eidr/eidrbr0r_       
错误自动语音链接元素不起作用。 文件:///home/root/bv.mp4
错误调试信息:/home/gtbldadm/processor-sdk-linux-fido-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/cortexa15hf-vfp-neon-linux-gnueabi/gstreamer1.0-plugins-base/1.2.3-r0-arago1/gst-plugins-base-1.2.3/gst/playback/gstplaysink.c (2687):Gen_audio_chain ():/GstPlayBin:playbin/GstPlaySlink:playsink
已到达播放结束列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试使用 gstreamer 流水线播放视频文件。 请查看此 wiki 页面以获取示例:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia

    我建议您尝试使用 playbin。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我尝试了中的所有组合
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia
    而且仍然抱怨 gtbdadm 用户源文件。 即使在陆地桌面中创建窗口也会失败。

    root@am57xx-EVM:~#/etc/init.d/weston start
    root@am57xx-EVM:~# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=1000 io-mode=4! '视频/x-raw、\
    > format=(string) YUY2、width=(int) 1280、height=(int) 720'! VPE num-input-buffers=8! 排队! 陆上接收机
    正在将管道设置为暂停...
    错误:管道不想暂停。
    错误:来自元素/GstPipeline:流水 线0/GstV4l2Src:v4l2src0:无法识别设备'/dev/video1。
    其他调试信息:
    /home/gtbldadm/processor-sdk-linux-fido-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/cortexa15hf-vfp-neon-linux-gnueabi/gstreamer1.0-plugins-good/1.2.3-r0-arago1/gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/v4l2_calls.c (564):gst_v4l2_open ():/GstPipeline:流水线0/GstV4l2Src:v4l2src0:
    系统错误:无此类文件或目录
    正在将管道设置为 NULL ...
    正在释放管道...
    root@am57xx-EVM:~#



    缺少 Playbin:
    root@am57xx-EVM:~哪个 playbin
    root@am57xx-EVM:~#
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在没有声音的媒体上获得了更大的成功、长达5秒、但我们获得了成功

    错误:来自元素/GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstWaylandSink:waylandsink0:内部错误:无法分配图像


    playv.sh bvns.avi
    正在将管道设置为暂停...
    管道是 PREROLLING ...
    MmRpc_create:错误:打开失败、名称=/dev/rpmsg-dce

    (GST-LAUNCH-1.0:1620):Gstreamer-critical **:
    尝试处理元素 VPE、但它处于就绪状态、而不是 NULL 状态。
    您需要明确地将元素设置为 NULL 状态
    删除最终基准、以使其清除。
    此问题也可能由中的重新计数错误引起
    应用程序或某个元素。

    /home/gtbldadm/processor-sdk-linux-fido-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/cortexa15hf-vfp-neon-linux-gnueabi/libdce/3.00.08.02-r0/git/libdce.c:198:DCI_IPC_init错误:错误:失败 eError == DCE_Eok 错误 val -4/home/gtbldadm/processor-sdk-linux-Fido-build/build-Cortex_1/arage-dc-external_linaro-toolchain/work / cortexa15hf-vp-vp-linux-gid-gdex-build/build-dcortex-dex-dec_deid/rgdec/eidrgrgrgrg0=rg/rgrgrgrgdrrrrrrrrrrr02=eo/un/un/eidridr_un/eidr/eidrbr0r_
    错误:来自元素/GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstWaylandSink:waylandsink0:内部错误:无法分配图像
    其他调试信息:
    /home/gtbldadm/processor-sdk-linux-fido-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/gstreamer1.0-plugins-bad/1.2.3-r0-arago5/git/ext/wayland/gstwaylandsink.c (1205):gst_wayland_sink_呈现():/GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playSINK/GstBin:vbin/GstWaylandSink:waylandsink:waysink0:
    我们没有协商的 bufferpool
    错误:管道不想进行预发布。
    正在将管道设置为 NULL ...
    捕获到 SIGSEGV
    #0 _libc_do syscall ()
    _libc_waitpid 中的#1 bb6be3816 (pid=1626、stat_loc=0xbe841208、options=0)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在进行更多测试后、我们只能从该站点播放一个文件:
    www.engr.colostate.edu/.../drop.avi
    任何其他内容,任何其他 avi、MP*文件都会产生各种错误。


    测试这些板和 SDK 版本或直接对其进行排版的人员
    希望这个小社区能够解决这些问题?!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Marius Chincisan"]
    错误:来自元素/GstPipeline:lipine0/GstV4l2Src:v4l2src0:无法识别设备'/dev/video1。

    您尝试的管道用于捕获显示。 您看到的错误表示摄像头模块可能未连接。

    [报价用户="Marius Chincisan]playbin 缺失:
    root@am57xx-EVM:~#哪个 playbin[/quot]

    如果要检查插件中是否存在某些元素以及元素描述,可以使用:

    1. GS-Inspect-1.0 "playbin"

    或者、如果您不确定元素的名称、请使用:

    GST-Inspect -1.0 | grep "dic"

    这将显示名称中包含"dec "的所有元素。

    正如我说过的、我建议您尝试使用 playbin 进行解码显示:

    GST-LAUNCH-1.0 playbin UI=文件:// VIDEE-SINK = kmsSINK AUDIO - SINK 

    如果使用 kmsink、 则/etc/init.d/weston 应停止。

    在/usr/share/ti/videos 下、您可以找到示例视频。

    我还建议您在流水线中添加 gst-debug=3 -v、以获得更多调试输出。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的提示和快速回答。 我可能需要提供更多信息。

    HW:我们运行的电路板为:REV1.2A、AM572X 工业 EVM

    软件:Linux am57xx-EVM 4.1.13-g8dc6617 #1 SMP 抢占星期五1月8日18:44:32 EST 2016 armv7l GNU/Linux
    中所示安装:processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Installer
    create-sdcard 运行时使用默认选项、2个分区、预编译映像。

    韦斯顿停了下来。
    kmscube 运行正常
    播放视频时会出现问题、显示屏会变暗一秒钟

    root@am57xx-EVM:~#
    root@am57xx-EVM:~# gst-launch-1.0 playbin uri =文件:///home/root/drop.avi video -sink=kmssink gst-debug=3 -v
    正在将管道设置为暂停...
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0:ring-buffer-max-size = 0
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0:缓冲区大小=-1
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0:缓冲区持续时间=-1
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0:use-buffering = false
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0:下载=错误
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0:uri =文件:///home/root/drop.avi
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0:连接速度= 0
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0:源="\(GstFileSrc\)\ source "
    管道是 PREROLLING ...
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:bingdebin0/GstTypeFindElement:typefind.GstPad:src:cap = video/x-msvideo
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:bingdebin0/GstTypeFindElement:typefind.GstPad:src:cap = NULL
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0/GstMultiQueue:multiqueue0:Max-Size-buffers = 5
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0/GstMultiQueue:multiqueue0:Max-Size-Time = 0
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0/GstMultiQueue:multiqueue0:最大大小字节= 2097152
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0/GstMultiQueue:multiqueue0.GstPad:sink_0:cap = VIDEO/x-Indeo、defoversion=(int) 4、framerate=(framex) 30/ int、height =(int) 1、int 宽度= 240
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0/GstMultiQueue:multiqueue0.GstPad:src_0:cap = VIDEO/x-Indeo、defoversion=(int) 4、framerate=(frame)30/ int、height =(int)、int (int) 1、int 宽度= 240
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0/GstMultiQueue:multiqueue0:Max-Size-buffers = 5
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0/GstMultiQueue:multiqueue0:Max-Size-Time = 0
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0/avdec indeo4:avdec inde4-0.GstPad:灌电流:电容=视频/x-Indeo、保护电流=(int) 4、帧速率=(int)、宽度= 1) 240、int (int)
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0/GstMultiQueue:multiqueue0:最大大小字节= 2097152
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0/GstMultiQueue:multiqueue0:Max-Size-buffers = 5
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0/GstMultiQueue:multiqueue0:Max-Size-Time = 0
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0/GstMultiQueue:multiqueue0:最大大小字节= 2097152
    重新分配延迟...
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0/avdec indeo4:avdec inde4-0.GstPad:src:cap = VIDOO/x-raw、format=(string) V9、width=(yuint) 256、height =(yumb) 1、yuint 1、yum-rect = 1、yumb interlace-mode=(字符串)渐变,比色法=(字符串)bt601,帧速率=(小数)30/1
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0/GstMultiQueue:multiqueue0:Max-Size-buffers = 5
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0/GstMultiQueue:multiqueue0:Max-Size-Time = 0
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0/GstMultiQueue:multiqueue0:最大大小字节= 2097152
    /GstPlayBin:playbin0/GstInputSelector:inputselector0.GstSelectorPad:sink_0:always-ok = false
    /GstPlayBin:playbin0/GstInputSelector:inputselector0.GstSelectorPad:sink_0:active = true
    /GstPlayBin:playbin0/GstInputSelector:inputselect0:active-pad ="\(GstSelectorPad\)\ SINK_0"
    /GstPlayBin:playbin0/GstInputSelector:inputselector0.GstPad:src:cap = video/x-raw、format=(string) YUV9、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐变,比色法=(字符串)bt601,帧速率=(小数)30/1
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playSINK:GstGhostPad:video_SINK:proxyPad:proxyad4:cap = video/x-raw、format=(string) YUV9、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐变,比色法=(字符串)bt601,帧速率=(小数)30/1
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstStreamSynchronizer:streamsynizer0.GstPad:src_0:cap = video/x-raw、format=(string) YUV9、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐变,比色法=(字符串)bt601,帧速率=(小数)30/1
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vdbin.gstGhostPad:sink.GstProxyPad:proxyad8:cap =视频/x-raw、format=(string) YUV9、width=(int) 256、height=(int) 240、像素纵横比=(yum-ti-rati1) interlace-mode=(字符串)渐变,比色法=(字符串)bt601,帧速率=(小数)30/1
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vdbin/GstVideoConvert:vdconv.GstPad:src:cap = video /x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、inter-mode=(渐变)、字符串 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vdbin/GstDeinterlace:deinterlap.GstPad:src:cap = video /x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-lAsp-rati=(fraction) 1/1、interlap-mode=(progressive)、字符串 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vdbin.gstGhostPad:src:cap = video/x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspi-rati=(fraction) 1/1、interlace mode=(string) progressive、 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin.gstGhostPad:sink.GstProxyPad:proxyypad7:cap = video/x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspic-rati=(fraction) 1/1、interlape-raw、inter-mode=(probess=逐行)、字符串 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstQueue:vqueue.GstPad:灌电流:cap =视频/x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlap-mode=(string)渐进、 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstQueue:vqueue.GstPad:灌电流:cap =视频/x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlap-mode=(string)渐进、 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin.GstGhostPad:SINK:cap = VIDO/x-RAW、width=(int) 256、height=(int) 240、PIXEL -纵横比=(分数) 1/1、interlap-mode=(string)渐进、 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin.GstGhostPad:SINK:cap = VIDO/x-RAW、width=(int) 256、height=(int) 240、PIXEL -纵横比=(分数) 1/1、interlap-mode=(string)渐进、 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vdbin.gstGhostPad:src.GstProxyPad:proxyad9:cap = video /x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspic-rati=(fraction) 1/1、interlape-raw、inter-progress=(string) 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vdbin/GstDeinterlace:deinterlap.GstPad:SINK:cap = VIDO/x-RAW、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspi-Rati=(fraction) 1/1、interlap-mode=(渐变)、字符串 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstPlaySinkVideoConvert:vconv/GstVideoConvert:con.GstPad:src:cap = video/x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、pix-l纵横 比=(fraction) 1、interlace 模式、interlace 字符串1 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstPlaySinkVideoConvert:vconv/GstVideoScale:scale.GstPad:src:cap = video/x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-l纵横 比=(fraction) 1)、interlace 模式、interlace 字符串 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstPlaySinkVideoConvert:vconv/GstVideoBalance:videobalance.GstPad:src:cap = video /x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspi-bity-rati=(progress-inter-modity= 1)、blace (bess-raint) 1) 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstPlaySinkVideoConvert:vconv/GstVideoConvert:con2.GstPad:src:cap = VIDUO/x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-l纵横 比=(interlape-rati=) 1、interlace 模式/串行模式 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) NV12
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstPlaySinkVideoConvert:vconv.GstGhostPad:src:cap = video /x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlape-raw、inter-progress=(string) 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) NV12
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstKMSSink:kmssink0.GstPad:sink:cap = video/x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspi-rati=(fraction) 1/1、inter-mode=(渐变)、字符串 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) NV12
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstPlaySinkVideoConvert:vconv.GstGhostPad:src.gstProxyPad:proxyypad6:cap =视频/x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、inter-lify-modity= 1、proxyby-modity= 1、fringsbess-raint-rand-rypadecess-raint 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) NV12
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstPlaySinkVideoConvert:vconv/GstVideoConvert:con2.GstPad:sink:cap = VIDO/x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-l纵横 比=(interless=) 1、interlace 模式/串行模式 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstPlaySinkVideoConvert:vconv/GstVideoBalance:videobalance.GstPad:灌电流:电容=视频/x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、像素纵横比=(1)、逐行模式=(1) 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstPlaySinkVideoConvert:vconv/GstVideoScale:scale.GstPad:sink:cap = VIDO/x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-l纵横 比=(fraction) 1)、interlace 模式、interlace 字符串 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstPlaySinkVideoConvert:vconv/GstVideoConvert:con.GstPad:sink:cap = VIDO/x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-l纵横 比=(fraction) 1)、interlace 模式、interlace 字符串 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstPlaySinkVideoConvert:vconv.GstGhostPad:sink:cap = VIDO/x-raw、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlape-raw、inter-progress=(pixel)、inter-progress-mode =(interless-progress-progress=(pixed) 帧速率=(小数) 30/1、格式=(字符串) Y41B
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vdbin/GstVideoConvert:vdconv.GstPad:SINK:cap = VIDO/x-RAW、format=(string) YUV9、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspi-Ratio =(fraction) 1、/1 interlace-mode=(字符串)渐变,比色法=(字符串)bt601,帧速率=(小数)30/1
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vdbin.gstGhostPad:SINK:Cap = VIDO/x-RAW、format=(string) YUV9、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐变,比色法=(字符串)bt601,帧速率=(小数)30/1
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstStreamSynchronizer:streamsynizer0.GstPad:sink_0:cap = video/x-raw、format=(string) YUV9、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐变,比色法=(字符串)bt601,帧速率=(小数)30/1
    /GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playSINK:GstGhostPad:video_sink:cap = video/x-raw、format=(string) YUV9、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐变,比色法=(字符串)bt601,帧速率=(小数)30/1
    /GstPlayBin:playbin0/GstInputSelector:inputselector0.GstSelectorPad:sink_0:cap = video/x-raw、format=(string) YUV9、width=(int) 256、height=(int) 240、pixer-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐变,比色法=(字符串)bt601,帧速率=(小数)30/1
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0.GstGhostPad:src_0.GstProxyPad:proxyPad:proxyypad3:cap =视频/x-raw、format=(string) YUV9、width=(int) 256、height=(int) 240、像素纵横比= 1) interlace-mode=(字符串)渐变,比色法=(字符串)bt601,帧速率=(小数)30/1
    /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin:beldebin0.GstDecodePad:src_0.GstProxyPad:proxyPad:proxyad2:cap = VIDUO/x-raw、format=(string) V9、width=(yumb) 256、yumb = 1、yum-yumb = 1、yumb = 1、yum-raint interlace-mode=(字符串)渐变,比色法=(字符串)bt601,帧速率=(小数)30/1
    /GstPlayBin:playbin0/GstInputSelector:inputselector0.GstSelectorPad:sink_0:tags ="taglist\、\ container-format\=(string\) AVI;"
    /GstPlayBin:playbin0/GstInputSelector:inputselector0.GstSelectorPad:sink_0:tags ="taglist\、\ container-format\=(string\) Avi\、\ video-codec\=(string\)\"Intel\\ Video\\4\\";"
    管道是 PREROLLED...
    正在将管道设置为正在播放...

    **(GST-LAUNCH-1.0:1244):严重**:GST_VIDEO CALCULL_DISPLAY_RA比:断言"num >0"失败
    新时钟:GstSystemClock
    错误:从元素/GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstKMSSink:kmssink0:GStreamer 错误:协商问题。
    其他调试信息:
    /home/gtbldadm/processor-sdk-linux-fido-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/gstreamer1.0-plugins-bad/1.2.3-r0-arago5/git/sys/kms/gstkmssink.c (90):gst_kms_sink_calculate_Aspy_Ratio ():/GstPlayBin:playbin0/GstPlaySlink:playsink/GstBin:vbin/GstKMSSink:kmssink0:
    计算视频的输出显示比率时出错。
    0:00:00.001146149后结束执行
    正在将管道设置为暂停...
    正在将管道设置为就绪...
    正在将管道设置为 NULL ...
    正在释放管道...
    root@am57xx-EVM:~#
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    似乎错误来自 kmssink、它无法计算此视频的宽高比。
    您是否可以尝试进行扩展?
    您是否尝试在/usr/share/ti/videos?下播放视频

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

    我提到过安装的 SDK 没有文件夹/usr/share/ti/videos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、路径是/usr/share/ti/video/not video。

    BR
    玛格丽塔