Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, TMDSEMU110-U, TMDSEMU200-U, TMDSEMU560V2STM-UE, TMDSEMU560V2STM-U
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U、 TMDSEMU200-U、 TMDSEMU560V2STM-UE、 TMDSEMU560V2STM-U
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我不熟悉 DSP、学习使用 TMS320C6748、我按照给出的所有步骤运行演示。 但是、在以 tera 术语设置波特率后、为电路板 IAM 供电后、控制台上不会显示任何消息、如说明中所示。
我甚至尝试通过 CCS 将其连接到、但在连接电路板时也出现了一些错误、我认为这是因为我没有使用任何仿真器。
我的问题是:
1.我是否需要仿真器通过 TeraTerm 运行演示?
2.要在 CCS 中工作、我需要使用仿真器、哪些仿真器将与 TMS320C7648配合使用、哪些仿真器是良好的。
3.要使用仿真器处理 CCS,任何人都可以提供这些步骤。 (我在 Youtube/web 上搜索,但我没有找到任何详细的解释。)
如果我能在这方面获得任何帮助、那将会大有帮助...
、
谢谢。