This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:使用 TMS320C6748开始开发时遇到问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, TMDSEMU110-U, TMDSEMU200-U, TMDSEMU560V2STM-UE, TMDSEMU560V2STM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580468/ccs-tms320c6748-trouble-with-starting-the-development-using-tms320c6748

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-UTMDSEMU200-UTMDSEMU560V2STM-UETMDSEMU560V2STM-U

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我不熟悉 DSP、学习使用 TMS320C6748、我按照给出的所有步骤运行演示。 但是、在以 tera 术语设置波特率后、为电路板 IAM 供电后、控制台上不会显示任何消息、如说明中所示。

我甚至尝试通过 CCS 将其连接到、但在连接电路板时也出现了一些错误、我认为这是因为我没有使用任何仿真器。

我的问题是:

1.我是否需要仿真器通过 TeraTerm 运行演示?

2.要在 CCS 中工作、我需要使用仿真器、哪些仿真器将与 TMS320C7648配合使用、哪些仿真器是良好的。

3.要使用仿真器处理 CCS,任何人都可以提供这些步骤。 (我在 Youtube/web 上搜索,但我没有找到任何详细的解释。)

如果我能在这方面获得任何帮助、那将会大有帮助...

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 C64x 单核团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我实际上可以详细阐述您的问题。  

    [引述]2. 要在 CCS 中工作、我需要使用仿真器、哪些仿真器将与 TMS320C7648配合使用、或者哪种仿真器是好的。[/quot]
    工具与软件部分列出了推荐用于此器件的仿真器:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    查看开发工具(5):
    XDS110 JTAG 调试探针 TMDSEMU110-U JTAG 仿真器/分析器
    XDS200 USB 调试探针 TMDSEMU200-U JTAG 仿真器/分析器
    XDS560v2系统跟踪 USB 和以太网调试探针 TMDSEMU560V2STM-UE JTAG 仿真器/分析仪
    XDS560v2 System Trace USB 调试探针 TMDSEMU560V2STM-U JTAG 仿真器/分析仪

    [引述]3. 要使用仿真器处理 CCS、任何人都可以提供这些步骤。 (我在 YouTube /网络上搜索、但我没有找到任何详细的解释。)
    请参阅 www.ti.com/.../spruex3q.pdfprocessors.wiki.ti.com/.../MCSDK_User_Guide_for_OMAPL138

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在测试中使用 C6748 LCDK 平台。 此外、还有套件中包含的快速入门指南中提到的说明。

    电路板制造商在 LCDK 中提供的 NAND 中闪存演示、因此只要您正确连接硬件并设置启动开关、您就应该会看到开箱即用演示。 n`t 没有出现、则检查引导开关并确保它们设置为从 NAND 引导。

    对于代码开发、您确实需要 CCS 和 C6000编译器(包含在 CCS 中)。 您还可以使用 MCSDK 或 Starterware 等受支持的 SDK 开始使用。

    此处提供了使用仿真器连接到 LCDK 的说明:
    processors.wiki.ti.com/.../AM1808_EVM_board_using_CCS?
    processors.wiki.ti.com/.../MCSDK_OMAPL138_User_Guide_Chapter_Exploring

    该器件的大多数文档可从 TI.com 或 processors.wiki.ti.com 获取

    有关该器件的 TI RTOS 技术讲座也将在此处举行、为期2天:
    training.ti.com/ti-rtos-workshop-series

    您可以按照为 C6748 LCDK 创建的 C6000器件的说明开始使用。

    此致、
    Rahul