This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:CC3200 FreeRTOS TimerHandle_t -- TimerHandle_t"未定义

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580543/rtos-cc3200-freertos-timerhandle_t------timerhandle_t-is-undefined

工具/软件:TI-RTOS

 您好:

 我将时间添加到 MQTT 客户端的项目中。

  当我使用 harewave 计时器时,我的剂量不适用于 FreeRTOS  

有 SDK 的演示定义、

TIMER_IF_Init (PRCM_TIMERERA0、G_ulBase、TIMER_CFG_PERIODICRAE、TIMER_A、0);
Timer_IF_IntSetup (g_ulBase、timer_A、TimerBaseIntHandler);
Timer_IF_Start (g_ulBase、timer_A、500);

我将其更改为 FreeRTOS,的软定时器

但它表明它不是定义的。 我如何才能使这起作用?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您是否在代码中包含以下 FreeRTOS 头文件:

    #include "freertos.h"
    #include "timers.h"

    此致、
    Janet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许它必须在循环任务下调用。谢谢您的所有操作。