请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI-RTOS
您好:
我将时间添加到 MQTT 客户端的项目中。
当我使用 harewave 计时器时,我的剂量不适用于 FreeRTOS
有 SDK 的演示定义、
TIMER_IF_Init (PRCM_TIMERERA0、G_ulBase、TIMER_CFG_PERIODICRAE、TIMER_A、0);
Timer_IF_IntSetup (g_ulBase、timer_A、TimerBaseIntHandler);
Timer_IF_Start (g_ulBase、timer_A、500);
我将其更改为 FreeRTOS,的软定时器
但它表明它不是定义的。 我如何才能使这起作用?