您好!
我的客户在使用 C6657的定制板上发现引导失败问题、并在 TMDXEVM6657上发现相同的引导失败问题。 请参阅以下 内容、了解 TMDXEVM6657上的引导失败问题、并让我知道我们如何解决此问题。
开发环境
- EVM:TMDXEVM6657
- PCV REV:17-00132-02
- PCV REV:18-00132-02
CCS 版本:5.5
- BIOS-MCSDK_2.1.1.4
- IBL:无需修改即可使用 MCSDK 工具引导加载程序中的 i2crom_0x51_c6657_le
1.使用 NAND 启动正常/失败
请参阅以下日志、了解使用 NAND 启动的"确定/失败"案例。
示例应用:C:\ti\mcsdk_2_01_01_04\examples\NDK\HelloWorld\evmc6657l
引导正常
IBL 版本:1.0.0.15
IBL:从 NAND 引导
IBL:从 NAND 引导
TCP/IP 堆栈'Hello World!' 应用
网络已添加:if-1:192.168.2.100
引导失败
IBL 版本:1.0.0.15
IBL:从 NAND 引导
IBL:从 NAND 引导
2.使用 NOR 引导正常/失败
请参阅以下日志、了解使用 NOR 引导确定/失败案例。
示例应用:C:\ti\mcsdk_2_01_01_04\tools\program_evm\binaries\evm6657l\nor.bin (HUA 2.00.00.04版)
引导正常
IBL 版本:1.0.0.15
IBL:从 NOR 引导
platform_init 完成
启动 BIOS 6
HUA 2.00.00.04版
将主机名设置为 tidemo-501898
MAC 地址:00-18-30-0A-0E-4A
处于 StaticIP 模式的 EVM、地址为192.168.2.100
将 PC 的 IP 地址设置为192.168.2.101
网络已添加:if-1:192.168.2.100
服务状态:THTTP:已启用:000
引导失败
IBL 版本:1.0.0.15
IBL:从 NOR 引导
谢谢、
Shaka