This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:3-4分钟后在 tda2x 上运行4个摄像头流式传输时、A15内核死区

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580759/tda2e-a15-core-is-dead-when-running-4-camera-streaming-on-tda2x-after-3-4-minutes

器件型号:TDA2E

您好!

我在 tda2x 上运行4个摄像头流式传输、但在运行3-4分钟后、15内核已死

停止摄像头流式传输。以下是我正在使用的 NDK/NSP 软件包版本

nsp_gmacsw_4_12_00_00

NDK_2_24_00_11。

将 NDK 配置为1Gbps。

我还怀疑以下参数。

#define NDK_TX_PACKET_TASK_PRI (14)//OS_TASKPRIHIGH

#define NDK_TX_PACKET_TASK_STACK (2048)

#define NDK2NSP_TX_packets (128U)
#define NDK2NSP_RX_packets (64U)

如果我们流式传输4个摄像机1280x800分辨率、默认值是否会发生变化?

如何根据我的测量值确定这些值。

修改上述参数值是否会使系统更加稳定。

此致

梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、

    我已将您的问题转交给摄像机专家和网络专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、

    您能否检查 A15是否可以在网络上进行编程?
    此外、您还可以通过 ROV 检查任务 A15损毁/死区的情况、并确保该任务中是否存在任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马扬克

    请不要在多个帖子中提出相同的问题。 很难跟踪主持人。

    您可以连接 CCS 以检查 A15是否能够连接。 发布模式不应限制您使用 CCS 进行调试、因为发布模式和调试之间的区别是没有所有调试符号。 您应该能够将 CCS 用于内存访问、ROV 等其他调试活动

    您能否检查 A15是否正在 CCS 中连接? 如果是、在 ROV 中、它当前处于哪个任务中?