请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2E 您好!
我在 tda2x 上运行4个摄像头流式传输、但在运行3-4分钟后、15内核已死
停止摄像头流式传输。以下是我正在使用的 NDK/NSP 软件包版本
nsp_gmacsw_4_12_00_00
NDK_2_24_00_11。
将 NDK 配置为1Gbps。
我还怀疑以下参数。
#define NDK_TX_PACKET_TASK_PRI (14)//OS_TASKPRIHIGH
#define NDK_TX_PACKET_TASK_STACK (2048)
#define NDK2NSP_TX_packets (128U)
#define NDK2NSP_RX_packets (64U)
如果我们流式传输4个摄像机1280x800分辨率、默认值是否会发生变化?
如何根据我的测量值确定这些值。
修改上述参数值是否会使系统更加稳定。
此致
梅扬克