请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2E 您好!
我在基于 TDA2X 的电路板上运行4个摄像头流式传输(1280x800)。
NDK 我已配置为1Gbps。
我有以下疑问:
1.当 a15内核被挂起时、我在 UART 控制台上看不到任何崩溃日志或任何其他错误消息。
2.内核从 PC 死机后、我无法 ping 通电路板、即 ping 也不起作用。
如何调试上述问题。
与 NDK/NSP 线程的内存/任务优先级等相关
在崩溃之前、我能够看到 a15负载= 75%。 在 a15 stats 菜单中,a15 CPU 频率=1176 GHz。
我能够实现的6.Network 吞吐量是650 Mbps。
因为我正在构建版本二进制文件、所以我不连接 CCS。
是否有任何方法可以了解 a15死机以及 UART 控制台在 a15内核上挂起的原因?
此致
梅扬克