This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:在 TDA2X 上运行4个摄像头流时、A15内核死区

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580798/tda2e-a15-core-getting-dead-while-running-4-camera-streaming-on-tda2x

器件型号:TDA2E

您好!

我在基于 TDA2X 的电路板上运行4个摄像头流式传输(1280x800)。

NDK 我已配置为1Gbps。

我有以下疑问:

1.当 a15内核被挂起时、我在 UART 控制台上看不到任何崩溃日志或任何其他错误消息。

2.内核从 PC 死机后、我无法 ping 通电路板、即 ping 也不起作用。

如何调试上述问题。

与 NDK/NSP 线程的内存/任务优先级等相关

在崩溃之前、我能够看到 a15负载= 75%。 在 a15 stats 菜单中,a15 CPU 频率=1176 GHz。

我能够实现的6.Network 吞吐量是650 Mbps。

因为我正在构建版本二进制文件、所以我不连接 CCS。

是否有任何方法可以了解 a15死机以及 UART 控制台在 a15内核上挂起的原因?

此致

梅扬克