This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XEVMK2LX:电路板上的电路板 xds200有问题、是否可以改用 Blackhawk XDS560v2?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580748/xevmk2lx-bricked-on-board-xds200-can-blackhawk-xds560v2-be-used-instead

器件型号:XEVMK2LX
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU560V2STM-U66AK2L06TMDSEMU110-UTMDSEMU200-UTMDSEMU560V2STM-UE

大家好、

我不熟悉 Keystone II 的开发、所以如果我的问题很愚蠢、请原谅我。 似乎我在尝试更新固件时欺骗了 XEVMK2LX 评估板上的板载 xds200。 好的、在尝试之前、应仔细阅读您的指南。 现在、如果我订购了一个通过 MIPI60连接器连接的 TMDSEMU560V2STM-U Blackhawk XDS560v2、这是否会完全取代板载调试探针的功能(实际上应该表现得更好)?

第二个问题:要使用调试探针、是否将 SW1设置为0、0、0、1 (无 DSP 引导)?

谢谢

多洛特伊亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dorotea、

    [引用]现在、如果我订购了一个通过 MIPI60连接器连接的 TMDSEMU560V2STM-U Blackhawk XDS560v2、这是否会完全取代板载调试探针的功能(实际上应该更好地执行)??[/引用]
    是的、您应该能够使用此仿真器。 查看66AK2L06器件的工具和软件文件夹:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    在开发工具(4)部分中列出了推荐用于此 SoC 的 JTAG 仿真器:
    XDS110 JTAG 调试探针TMDSEMU110-UJTAG 仿真器/分析器
    XDS200 USB 调试探针TMDSEMU200-UJTAG 仿真器/分析器
    XDS560v2系统跟踪 USB 和以太网调试探针TMDSEMU560V2STM-UEJTAG 仿真器/分析仪
    XDS560v2 System Trace USB 调试探针TMDSEMU560V2STM-UJTAG 仿真器/分析仪

    [引用]第二个问题:要使用调试探针、将 SW1设置为0、0、0、1 (无 DSP 启动)是否正确?[/引用]
    要使用 JTAG、您需要将 DIP 开关设置为无引导模式、如快速入门指南中所述:
    www.einfochips.com/.../TCIEVMK2LX _QuickSetupGuide.pdf
    1111:无引导模式/JTAG DSP 小端序

    仅供参考、电路板的可用固件位于此处:
    www.einfochips.com/.../

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    另外、请查看以下主题:
    e2e.ti.com/.../180264
    它可能与您的问题相关。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢大家、你们让我的一天过得非常愉快! 刚刚订购了 XDS560v2。