Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XEVMK2LX 主题中讨论的其他器件: TMDSEMU560V2STM-U、 66AK2L06、 TMDSEMU110-U、 TMDSEMU200-U、 TMDSEMU560V2STM-UE
大家好、
我不熟悉 Keystone II 的开发、所以如果我的问题很愚蠢、请原谅我。 似乎我在尝试更新固件时欺骗了 XEVMK2LX 评估板上的板载 xds200。 好的、在尝试之前、应仔细阅读您的指南。 现在、如果我订购了一个通过 MIPI60连接器连接的 TMDSEMU560V2STM-U Blackhawk XDS560v2、这是否会完全取代板载调试探针的功能(实际上应该表现得更好)?
第二个问题:要使用调试探针、是否将 SW1设置为0、0、0、1 (无 DSP 引导)?
谢谢
多洛特伊亚