This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:TMS320DM368上的 LCD 显示屏旋转功能

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580639/tms320dm368-lcd-display-rotate-function-on-tms320dm368

器件型号:TMS320DM368

您好、Sirs、

TMS320DM368在 LCD 控制器中是否具有 LCD 显示屏旋转器的功能?
我希望旋转器可以将显示的数据旋转80、180和270度。
例如、对于480x800数据、通过旋转90度、我希望以800x480显示。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    我将通知我的团队研究此问题。
    同时、您可以查看类似的 e2e 线程。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd.