请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 您好、Sirs、
TMS320DM368在 LCD 控制器中是否具有 LCD 显示屏旋转器的功能?
我希望旋转器可以将显示的数据旋转80、180和270度。
例如、对于480x800数据、通过旋转90度、我希望以800x480显示。
此致、
Nomo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sirs、
TMS320DM368在 LCD 控制器中是否具有 LCD 显示屏旋转器的功能?
我希望旋转器可以将显示的数据旋转80、180和270度。
例如、对于480x800数据、通过旋转90度、我希望以800x480显示。
此致、
Nomo