This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDK5718:目标连接失败

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718, TMDSEVM572X, AM5728, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578149/ccs-tmdxidk5718-target-connect-fails

器件型号:TMDXIDK5718
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM572XAM5728AM5716

工具/软件:Code Composer Studio

我在启动目标后连接目标"cortexA15_0",但我失败了,日志正在跟踪。 我该怎么做? 非常感谢!

CS_DAP_PC:GEL 输出:Cortex-A15 1不处于 WIR 模式、因此无需执行任何操作。
CortexA15_0:GEL 输出:-->>AM571x 目标连接序列开始... <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:--> AM571x PG2.0 GP 器件<<---
CortexA15_0:GEL 输出:->>>>OPPNOM 的 PRCM 时钟配置正在进行中... <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:Cortex A15 DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:Cortex A15 DPLL 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:Cortex A15 DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:IVA DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:IVA DPLL 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:IVA DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:每个 DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
CortexA15_0:GEL 输出:每个 DPLL 已锁定、现在解锁
CortexA15_0:GEL 输出:每个 DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:内核 DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:内核 DPLL OPP 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:内核 DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:Abe DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:Abe DPLL OPP 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:Abe DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:GMAC DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:GMAC DPLL 已锁定、现在正在解锁....
CortexA15_0:GEL 输出:GMAC DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:GPU DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
CortexA15_0:GEL 输出:GPU DPLL 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:GPU DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:DSP DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:DSP DPLL 已锁定、现在正在解锁....
CortexA15_0:GEL 输出:DSP DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:PCIe_REF DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
CortexA15_0:GEL 输出:PCIe_REF DPLL 已锁定、现在正在解锁....
CortexA15_0:GEL 输出:PCIe_REF DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:->>>>OPP 0的 PRCM 时钟配置完成! <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:->>>PRCM 配置、用于所有进行中的模块... <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:->>>>PRCM 所有模块的配置均已完成! <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:->>DDR3初始化正在进行... <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:666MHz 的 DDR DPLL 时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:DDR DPLL 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:666MHz 的 DDR DPLL 时钟配置已完成!
CortexA15_0:GEL 输出:启动完全调平
CortexA15_0:GEL 输出:更新 PHY_STATUSx 寄存器中的从器件比率
CortexA15_0:GEL 输出:根据硬件调平输出
CortexA15_0:GEL 输出:硬件调平现已禁用。 使用中的从器件比率
CortexA15_0:GEL 输出:PHY_STATUSx 寄存器
CortexA15_0:GEL 输出:->>DDR3初始化完成! <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:-->>>将计时器支持源映射到默认内核<<<< ----
CortexA15_0:GEL 输出:->>IPU1SS 初始化正在进行... <<<--
CortexA15_0:写入长度为0x4的第0页上0x58880800处的存储块时遇到问题:(错误-1141 @ 0x3D58)器件未响应请求。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.407.3)
CortexA15_0:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:目标写入0x58880800失败
at *(unsigned int *) regAddr)=(unsigned int) 0x40000000 [AM571x_multicore_reset.gel:12]
在 IPUSSClkEnable (1)[AM571x_multicore_reset.gel:236]
在 IPU1SSClkEnable_API ()[AM571x_multicore_reset.gel:210]
在 AM571x_multicore_EnableAllCores()[AM571x_startup_common.gel:42]
在 OnTargetConnect()
CortexA15_0:读取寄存器 REG_SYSTEM_TARGET_CONFIG 时出现问题:(错误-1141 @ 0x3D58)器件未响应请求。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.407.3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 :processors.wiki.ti.com/.../AM572x_GP_EVM_Hardware_Setup
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您从 SD 卡引导什么映像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser:
    非常感谢!
    对于图像,我不确定,我只是从我的分销商处收到了我的 TMDXIDK5718的这张美元卡。
    此致
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、AM571x IDK 仅受 Linux-RT 和 RTOS SDK 支持:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser:
    非常感谢。
    我已经阅读了文档"Processor SDK RTOS 软件开发人员指南"、但我仍然不知道如何编写应用程序以在 IDK 中运行。 你有什么建议吗? 我将不胜感激。
    此致
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将要求 RTOS 团队进行评论。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    您能否分享有关您的应用的一些详细信息?

    我建议您查看以下内容:PRU-ICSS 协议是在处理器 SDK-RTOS 上使用的、下载链接如下:

    http://www.ti.com/tool/PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW

    PRU-ICSS 协议支持 TI Sitara 处理器的实时工业通信。  v1.00.00是第一个支持以下协议的版本:

    • EtherCAT
    • PROFINET
    • EtherNet/IP
    • Profibus
    • HSR/PRP

    此致、

    周德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

        非常感谢!

        我们计划开发一个独立条形码读取器、此产品 中将有一个 CMOS 相机。我们的应用将接收来自 GPIO 或其他线路的触发信号。接收到触发信号后、应用将命令 CMOS 相机拍照、 然后,为了处理照片以 获取 条形码数据,最后一个 通过 TCP/IP 以太网将条形码数据发送到另一个终端。

    此致

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser:
    您是否想告诉我为什么 AM571x IDK 仅受 Linux-RT 和 RTOS SDK 支持? Linux、Linux-RT 和 RTOS SDK 支持 TMDSEVM572X。
    此致
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工业 EVM 面向实时应用。 我想这就是其中一个原因。 我没有关于这方面的更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser
    非常感谢。
    我没有清楚地表达我的问题。AM5716和 AM5728都支持 Linux、Linux 不支持 TMDXIDK5718的硬件设计。我的问题是什么是不同的硬件设计?DDR3大小? 还是闪存大小问题? 还是其他东西?
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这主要是器件树。 电路板不同、它们需要不同的处理器配置-引脚多路复用器、驱动器等