Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718, TMDSEVM572X, AM5728, AM5716
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM572X、 AM5728、 AM5716
工具/软件:Code Composer Studio
我在启动目标后连接目标"cortexA15_0",但我失败了,日志正在跟踪。 我该怎么做? 非常感谢!
CS_DAP_PC:GEL 输出:Cortex-A15 1不处于 WIR 模式、因此无需执行任何操作。
CortexA15_0:GEL 输出:-->>AM571x 目标连接序列开始... <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:--> AM571x PG2.0 GP 器件<<---
CortexA15_0:GEL 输出:->>>>OPPNOM 的 PRCM 时钟配置正在进行中... <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:Cortex A15 DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:Cortex A15 DPLL 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:Cortex A15 DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:IVA DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:IVA DPLL 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:IVA DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:每个 DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
CortexA15_0:GEL 输出:每个 DPLL 已锁定、现在解锁
CortexA15_0:GEL 输出:每个 DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:内核 DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:内核 DPLL OPP 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:内核 DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:Abe DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:Abe DPLL OPP 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:Abe DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:GMAC DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:GMAC DPLL 已锁定、现在正在解锁....
CortexA15_0:GEL 输出:GMAC DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:GPU DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
CortexA15_0:GEL 输出:GPU DPLL 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:GPU DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:DSP DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:DSP DPLL 已锁定、现在正在解锁....
CortexA15_0:GEL 输出:DSP DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:PCIe_REF DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
CortexA15_0:GEL 输出:PCIe_REF DPLL 已锁定、现在正在解锁....
CortexA15_0:GEL 输出:PCIe_REF DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:->>>>OPP 0的 PRCM 时钟配置完成! <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:->>>PRCM 配置、用于所有进行中的模块... <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:->>>>PRCM 所有模块的配置均已完成! <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:->>DDR3初始化正在进行... <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:666MHz 的 DDR DPLL 时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:DDR DPLL 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:666MHz 的 DDR DPLL 时钟配置已完成!
CortexA15_0:GEL 输出:启动完全调平
CortexA15_0:GEL 输出:更新 PHY_STATUSx 寄存器中的从器件比率
CortexA15_0:GEL 输出:根据硬件调平输出
CortexA15_0:GEL 输出:硬件调平现已禁用。 使用中的从器件比率
CortexA15_0:GEL 输出:PHY_STATUSx 寄存器
CortexA15_0:GEL 输出:->>DDR3初始化完成! <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:-->>>将计时器支持源映射到默认内核<<<< ----
CortexA15_0:GEL 输出:->>IPU1SS 初始化正在进行... <<<--
CortexA15_0:写入长度为0x4的第0页上0x58880800处的存储块时遇到问题:(错误-1141 @ 0x3D58)器件未响应请求。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.407.3)
CortexA15_0:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:目标写入0x58880800失败
at *(unsigned int *) regAddr)=(unsigned int) 0x40000000 [AM571x_multicore_reset.gel:12]
在 IPUSSClkEnable (1)[AM571x_multicore_reset.gel:236]
在 IPU1SSClkEnable_API ()[AM571x_multicore_reset.gel:210]
在 AM571x_multicore_EnableAllCores()[AM571x_startup_common.gel:42]
在 OnTargetConnect()
CortexA15_0:读取寄存器 REG_SYSTEM_TARGET_CONFIG 时出现问题:(错误-1141 @ 0x3D58)器件未响应请求。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.407.3)