Other Parts Discussed in Thread: CC2640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2640工具/软件:TI-RTOS
我想知道 cc2640如何设置48M 频率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lenli、
检查项目中的 ccfg.c 文件... 您需要更改以下代码:
//##############################
//特殊 HF 时钟源设置
//##############################
#ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ
//#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ 0x1 //使用 HPOSC 作为 HF 源(如果在 HPOSC 芯片上执行、否则使用默认值(=0x3))
//#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ 0x2 // HF 源为48MHz xtal
#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ 0x3 // HF 源是24MHz xtal (默认值)
#endif