This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:如何设置 cc2640的48M 频率

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580599/rtos-how-to-set-48m-frenquency-of-cc2640

主题中讨论的其他器件:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

我想知道 cc2640如何设置48M 频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenli、

    检查项目中的 ccfg.c 文件... 您需要更改以下代码:

    //##############################

    //特殊 HF 时钟源设置

    //##############################

    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ

    //#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ 0x1 //使用 HPOSC 作为 HF 源(如果在 HPOSC 芯片上执行、否则使用默认值(=0x3))

    //#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ 0x2 // HF 源为48MHz xtal

    #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ 0x3 // HF 源是24MHz xtal (默认值)

    #endif

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你