Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TMDSICE3359
主题中讨论的其他器件: TMDSICE3359
您好!
我们正在使用 AM3352 ZCZ 封装设计一个定制板。我们教授了如何使用 P/No 的 DDR3 SDRAM:MT41K256M16HA-125 (1.5V)、带 VTT 终端(0.75V)。
我将介绍 TMDSICE3359评估板原理图。DDR3连接如下。
e2e.ti.com/.../AM335X-ICE-Schematic-_5F00_-P07_5F00_DDR3.pdf
此处使用的 DDR3 SDRAM 是 MT41J128M16JT-125。根据 DDR3数据表、此部件号的地址配置为 A[13:0]。
为什么地址位 A14 (DDR3引脚编号 T7)是否也已连接? 在数据表中、该引脚被称为 NC。
谢谢、此致、
Manjunath.B