This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DDR3地址 A14连接

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TMDSICE3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580276/am3352-ddr3-address-a14-connection

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件: TMDSICE3359

您好!

   我们正在使用 AM3352 ZCZ 封装设计一个定制板。我们教授了如何使用 P/No 的 DDR3 SDRAM:MT41K256M16HA-125 (1.5V)、带 VTT 终端(0.75V)。

我将介绍 TMDSICE3359评估板原理图。DDR3连接如下。

e2e.ti.com/.../AM335X-ICE-Schematic-_5F00_-P07_5F00_DDR3.pdf

此处使用的 DDR3 SDRAM 是 MT41J128M16JT-125。根据 DDR3数据表、此部件号的地址配置为 A[13:0]。

为什么地址位 A14 (DDR3引脚编号 T7)是否也已连接? 在数据表中、该引脚被称为 NC。

谢谢、此致、

Manjunath.B