Other Parts Discussed in Thread: AM3358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 主题中讨论的其他器件:AM3358
工具/软件:Linux
您好!
我们将 AM3358处理器与 gitorious.ti.com 上的 TI Linux 内核(ti-rt-linux-4.4.4.y 分支)结合使用。
是否可以以这样的方式配置网络驱动程序、以便使用不同的中断线路
双 EMAC 模式中的两个 NIC 端口?
我们希望从一个以太网端口获取的流量比从另一个以太网端口获取的流量更高
以太网端口。 因此、我们只想提高中断的中断优先级
一个端口、将另一个端口的中断优先级保留在标准值上。
此致、
Oliver