This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:双 EMAC 模式、两个端口具有不同的中断线路

Guru**** 2619405 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579735/linux-processor-sdk-am335x-dual-emac-mode-with-different-interrupt-lines-for-both-ports

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我们将 AM3358处理器与 gitorious.ti.com 上的 TI Linux 内核(ti-rt-linux-4.4.4.y 分支)结合使用。

是否可以以这样的方式配置网络驱动程序、以便使用不同的中断线路
双 EMAC 模式中的两个 NIC 端口?

我们希望从一个以太网端口获取的流量比从另一个以太网端口获取的流量更高
以太网端口。 因此、我们只想提高中断的中断优先级
一个端口、将另一个端口的中断优先级保留在标准值上。

此致、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    中断优先级可由中断线配置、但以太网有一个中断控制器模块。 因此、您可以在两个以太网端口上尝试使用不同的 VLAN 优先级、但我不确定这是否有助于满足您的需求。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetolin:

    感谢你的答复。

    以太网模块的中断控制器确实有4个中断、目前只有2个中断被使用(一个用于 RX、一个用于 TX)。
    是否可以对它们全部使用,两个用于端口1 Rx+TX,两个用于端口2 Rx+TX?

    关于 VLAN,如何设置两个端口的 VLAN 优先级? 是否有可用的命令行实用程序?

    此致、

    Oliver