Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505, TMS320C5535
大家好、
我正在从事一个音乐合成器项目、该项目将需要一个合适的硬件 DSP。 经过一些研究、我相信 TI C5000系列能够满足我对计算能力和成本的需求。 此外、C55x eZdsp 开发板似乎是满足我开发需求(USB 供电、板载仿真器、音频输入/输出、IO 外设等)的理想选择。 可用于这个项目的 eZdsp 电路板有:
- C5505 eZdsp USB 记忆棒开发工具(49美元)
- C5535 eZdsp USB 记忆棒开发工具(99美元)
虽然电路板不是那么具有可比性、因为 C5535 eZdsp 具有比 C5505更多的板载外设。 我不确定我是否了解 TMS320C5505和 TMS320C5535之间的差异。 详细介绍器件规格、我可以发现的主要差异是:
- LDO 差异(这与 eZdsp 电路板无关、对吧?)
- 5505具有一个 EMIF
- 最大时钟速度差异
- 每件商品的价格
- 功耗
显然、这些器件具有不同的预期应用、否则 TI 不会制造两个不同的器件。 如果我不得不猜测 C5505用于更高的计算能力和数据带宽、而 C5535用于更低功耗的应用。 但是、我仍然不确定我是否完全理解在两者之间进行挑选的标准。 因此、在这里所说的全部内容中、我可以对以下内容进行一些澄清:
- 首先、我是否误解了5505和5535的预期应用程序之间的区别?
- 在实践中使用3比1板载 LDO 有什么好处?
- 哪些应用需要使用 EMIF? C5505 eZdsp 是否允许通过分线连接器使用 EMIF?
我知道这是很多问题、我希望这些问题有道理。 如果您有一些见解、请告诉我!
提前感谢、
Evan