This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:MMC0上的8GB eMMC

Guru**** 2620755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580062/am3352-8gb-emmc-on-mmc0

器件型号:AM3352

由于 MMC1不可用、我想知道  MCCO 上是否可以使用8 GB eMMC。

由于密度和 eMMC V.4.41规范的原因,人们已经讨论过这可能是一个问题。

 我们计划使用的 eMMC  符合 eMMC 4.51、并且向后兼容

BR

安德斯兰热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不想从其引导、则没有问题。 如果您想从它启动、很可能无法启动。