请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 由于 MMC1不可用、我想知道 MCCO 上是否可以使用8 GB eMMC。
由于密度和 eMMC V.4.41规范的原因,人们已经讨论过这可能是一个问题。
我们计划使用的 eMMC 符合 eMMC 4.51、并且向后兼容
BR
安德斯兰热
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于 MMC1不可用、我想知道 MCCO 上是否可以使用8 GB eMMC。
由于密度和 eMMC V.4.41规范的原因,人们已经讨论过这可能是一个问题。
我们计划使用的 eMMC 符合 eMMC 4.51、并且向后兼容
BR
安德斯兰热