请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 您好!
我已订购 703760-1031:Vayu ES 2.0 GP EVM Vision 和 703761-1031 :来自 Spectrum Digital 的 Vayu CPU 板 ES 2.0 GP。
所有主板都支持1 Gbps 以太网链路吗?
有哪些不同版本的可用主板? 每个版本之间的具体区别是什么?
我们是否需要向供应商咨询任何子版本的电路板?
我的应用是车道保持辅助、行人检测、障碍物检测。
此致、
Vadivel.k