This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:100Mbps 或1Gbps 以太网链路

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579708/tda2evm5777-100-mbps-or-1-gbps-ethernet-link

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

  我已订购 703760-1031:Vayu ES 2.0 GP EVM Vision 和 703761-1031 :来自 Spectrum Digital 的 Vayu CPU 板 ES 2.0 GP。

所有主板都支持1 Gbps 以太网链路吗?

有哪些不同版本的可用主板? 每个版本之间的具体区别是什么?

我们是否需要向供应商咨询任何子版本的电路板?

我的应用是车道保持辅助、行人检测、障碍物检测。

此致、

Vadivel.k

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vadivel、

    从我在这里看到的内容中:
    support.spectrumdigital.com/.../Vayu_Kit_Selector_ES2_web.pdf
    两者之间的主要区别在于"703760-1031"套件包含 Vayu 视觉板。
    它们似乎具有相同的 EVM CPU 板、因此两者都应支持1Gbps。

    您可以查看此文档:
    www.ti.com/.../sprui51.pdf
    以了解有关 EVM 板的有用信息。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vavidel、

    有哪些不同版本的可用主板? 每种版本之间的区别到底是什么?我们是否需要向供应商询问任何子版本的电路板?
    >>您可以在 Yordan 提供的链接中找到差异、但差异并不大、主要是错误修复和新芯片修订。

    IMP:
    请注意、对于以太网、有些 EVM 不支持1Gbps、在购买 EVM 之前、您需要明确检查是否支持1Gbps。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Prasad。

    即使在我的现有板中、我们也会尝试在天气条件下找到支持1Gbps 或不支持1Gbps 的数据速率。

    您能不能就如何检查现有电路板提供一些想法 ?

    此致、

    Vadivel.k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vadivel、

    RJ45连接器上是否有任何标有100Mbps 的标签? 如果否、则支持1Gbps。

    您能否共享 EVM 版本信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!
    有一个标签上写着100 Mbps。 我的 EVM 板详细信息是
    Tda2XX
    电路板版本:VAYU EVM XC5777x
    S/N:VAI_1604001
    组件516580修订版

    我已经告诉供应商、我需要1Gbps 的 EVM 板。。他们也无法对此进行澄清。
    是否有任何版本或版本的主板,我需要告诉它们提供??? 因此1Gbps 也随之出现。

    此致、
    Vadivel.k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vadivel、

    请分享 EVM 版本。 在您之前的回复中、您共享了"ASSY 516580 REV"、但不是实际版本。 修订版将在"REV"之后写入。

    约为1Gig 支持的 EVM、您的供应商需要明确地从 EVM 制造商处获取信息。 你可以要求他这样做。 没有特定版本、因此不支持1G。