This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XEVMK2EX:K2E EVM NAND 闪存布局实现

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578484/xevmk2ex-k2e-evm-nand-flash-layout-implementation

器件型号:XEVMK2EX

您好!  

K2E EVM 中使用的 NAND 闪存的尺寸约为10.5mm x 13mm、但在布局中、此边界的4个角上提供了更宽的边界。 为什么提供这些空穴和这个更宽的边界。 我们可以避免这种额外的边界和孔洞吗?  

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tarang、

    NAND 闪存周围的边界是位置限制、它可能会创建为禁止区域。 机械孔不是此边界的一部分、我不确定它们为什么放置这些孔。 您可以在设计中忽略这些内容。

    此致、
    SENTHIL