This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/BeagleBoard-X15:ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin 在选择所有组件时在 Ubuntu 18.04.1 LTS 上挂起;可能是由 ti-CGT-C6000_8.2.2的安装程序引起的

Guru**** 2540610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/758180/rtos-beagleboard-x15-ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05-02-00-10-linux-x86-install-bin-hangs-on-ubuntu-18-04-1-lts-when-selecting-all-components-possibly-caused-by-installer-for-ti-cgt-c6000_8-2-2

器件型号:BeagleBoard-X15

工具/软件:TI-RTOS

当我尝试在 Ubuntu 18.04.1 LTS 上运行 ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin 时、选择安装所有组件后、进度条达到100%、安装程序在报告正在解压 SDK_INSTALL.sh 时挂起。 安装程序挂起 bitrock 安装日志中的最后一行时:

解压缩文件
解压缩/home/mr_halfword/ti/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10/sdk_install.sh 

这与原始线程中报告的问题类似、响应是在受支持的 Linux 主机上安装、根据版本说明为"Ubuntu 14.04、16.04、在64位计算机上"。

鉴于 Ubuntu 18.04 LTS 支持 CCS 8、 如果 ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin 安装程序也支持 Ubuntu 18.04 LTS、将非常有用。

当安装挂起报告正在解压缩 sdk_install.sh 时、我注意到当安装程序挂起时、以下安装程序子进程仍在运行:

/home/mr_halfword/ti/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10/cgt6x_x86_installer --prefix /home/mr_halfword/ti/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10 --mode unattended 

因此 、ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin 已重新运行、但选择安装除 ti-CGT-C6000_8.2.2之外的所有内容。 之后、安装完成。 即、问题似乎出在 无人值守模式下、ti-CGT-C6000_8.2.2的安装程序未在 Untutu 18.04 LTS 下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特、您好!

    感谢您向我报告此问题。 我们来看看。 由于美国假日、在这一特定的 E2E 主题中、我们的行动将延迟到2019年1月2日这一周。

    最热烈的祝愿,祝大家假期愉快,新年快乐!

    此致、
    周德伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特、

    目前、ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin 已在 Ubuntu 14.x/16.x 上验证

    您是否曾尝试注释 cnt6x_x86_64安装程序、然后手动安装工具链 ti-cgt-C6000_8.2.2?

    下一个 PRSDK 5.3可能支持 Ubuntu 18.x。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Garrett Ding]您是否曾尝试注释 cgt6x_x86_64安装程序,然后手动安装工具链 ti-cgt-C6000_8.2.2?我没有选择 安装 cgt6x_x86_64安装程序,如果 没有 ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin,则会运行至完成。

    我记不清我是否手动安装了工具链 ti-cgt-C6000_8.2.2;将进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user ="Garrett Ding]您是否曾尝试注释 cnt6x_x86_64安装程序、然后手动安装工具链 ti-CGT-C6000_8.2.2?[/quot]我已经查看了不同的 Ubuntu 18.04.1 PC:

    1.运行 ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin 并选择安装除 ti-cgt-C6000_8.2.2之外的所有内容。 安装程序成功完成。

    2.重新运行 ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin 并选择仅安装 ti-cgt-C6000_8.2.2。 报告“解压缩/home/mr_halfword/ti/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10/sdk_install.sh”后,安装似乎挂起。

     3.查看~/ti/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10/ti-cgt-c6000_8.2.2目录会显示 ti-cgt-C6000_8.2.2已成功安装。   该目录中有一个 ti_cgt_c6000_8.2.2_linux-x64_installer_install.log 文件、其结尾为:

    解压缩/home/mr_halfword/ti/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10/ti-cgt-c6000_8.2.2/bin/xref6x
    创建卸载程序
    创建卸载程序25%
    创建卸载程序50%
    创建卸载程序75%
    创建卸载程序100%
    安装完成
    日志在2019年1月13日17:19:34完成 

    完整日志是 attachede2e.ti.com/.../ti_5F00_cgt_5F00_c6000_5F00_8.2.2_5F00_linux_2D00_x64_5F00_installer_5F00_install.log

    4.选择以取消挂起 的 ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin,该挂起会退出,使 ti-cgt-C6000_8.2.2目录的内容保持不变。

    因此 、ti-cgt-C6000_8.2.2的安装程序似乎运行完成、但问题是 ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin 似乎无法检测 到 ti-cgt-C6000_8.2.2安装程序已完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特、您好!

    Ubuntu 18.x 支持问题已在内部确定优先级。 如果有任何进展、我将在这里发帖。 请暂时继续使用 Ubuntu 14.x/16.x。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特、您好!

    我想关闭该主题、因为在新版本发布之前、解决方案似乎不可用。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Garrett Ding]我想关闭该主题、因为在新版本发布之前、解决方案似乎不可用。好、不是问题。