工具/软件:TI-RTOS
当我尝试在 Ubuntu 18.04.1 LTS 上运行 ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin 时、选择安装所有组件后、进度条达到100%、安装程序在报告正在解压 SDK_INSTALL.sh 时挂起。 安装程序挂起 bitrock 安装日志中的最后一行时:
解压缩文件 解压缩/home/mr_halfword/ti/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10/sdk_install.sh
这与原始线程中报告的问题类似、响应是在受支持的 Linux 主机上安装、根据版本说明为"Ubuntu 14.04、16.04、在64位计算机上"。
鉴于 Ubuntu 18.04 LTS 支持 CCS 8、 如果 ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin 安装程序也支持 Ubuntu 18.04 LTS、将非常有用。
当安装挂起报告正在解压缩 sdk_install.sh 时、我注意到当安装程序挂起时、以下安装程序子进程仍在运行:
/home/mr_halfword/ti/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10/cgt6x_x86_installer --prefix /home/mr_halfword/ti/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10 --mode unattended
因此 、ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin 已重新运行、但选择安装除 ti-CGT-C6000_8.2.2之外的所有内容。 之后、安装完成。 即、问题似乎出在 无人值守模式下、ti-CGT-C6000_8.2.2的安装程序未在 Untutu 18.04 LTS 下运行。