This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM437X:如何确保在 NDK 中调用 llTimerTick()

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/758004/rtos-processor-sdk-am437x-how-to-make-sure-the-lltimertick-to-be-called-in-the-ndk

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在示例:NIMU_BasicExample_skAM437x_armExampleproject (pdk_AM437X_1_0_10、CCS7)中,如何确保 SYS/BIOS 配置中有一个计时器对象正在调用驱动程序函数
llTimerTick()每100ms 一次?

我可以在 cfg 脚本编辑器中找到说明:global.ndkTickPeriod = 100、但我找不到 XCONF 设置的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhuangbin、

    由于美国假日、在这一特定的 E2E 主题中、我们的响应可能会延迟到2019年1月2日这一周。

    最热烈的祝愿,祝大家假期愉快,新年快乐!

    此致、
    周德伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您导入 CCS 项目时、有一个.cfg 文件、当使用 XDC 脚本编辑器打开时:

    如果您想在 XGCONF 中查看此100的位置、它位于"Advance (高级)"选项卡下:

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我看到了。
    谢谢你。