请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X 工具/软件:TI-RTOS
您好!
在示例:NIMU_BasicExample_skAM437x_armExampleproject (pdk_AM437X_1_0_10、CCS7)中,如何确保 SYS/BIOS 配置中有一个计时器对象正在调用驱动程序函数
llTimerTick()每100ms 一次?
我可以在 cfg 脚本编辑器中找到说明:global.ndkTickPeriod = 100、但我找不到 XCONF 设置的位置。