请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6526 团队、
问题来源字段:
我们对1GHz (2 x 2冗余通道)下的 PRP/HSR + PTP 支持感兴趣:
- 处理器是否同时支持冗余(PRP 或 HSR)和时钟同步(PTP)?
- PTP 可以在 HSR 或 RSTP 模式中以透明模式工作吗?
- 用于在 PRU-CSS 中实现 PRP/HSR + PTP 的固件是否免费?
- 您是否提供了 PRP/HSR + PTP 的源代码?