This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:AM65x 和 PRP/HSR

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/756761/am6526-am65x-and-prp-hsr

器件型号:AM6526

团队、

问题来源字段:

我们对1GHz (2 x 2冗余通道)下的 PRP/HSR + PTP 支持感兴趣:

    • 处理器是否同时支持冗余(PRP 或 HSR)和时钟同步(PTP)?
    • PTP 可以在 HSR 或 RSTP 模式中以透明模式工作吗?
    • 用于在 PRU-CSS 中实现 PRP/HSR + PTP 的固件是否免费?
    • 您是否提供了 PRP/HSR + PTP 的源代码?