This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在尝试在不使用 DDR RAM 的情况下运行 AM4377板(通过 IDK_AM437X 定制)。
我找到了相关文档(SPRAC45)、但它让我感到好奇。
首先、名为'ecat_appl_modif_QSPI_XIP.xdt'的文件在哪里?
我搜索了整个硬盘、但该文件未显示。
如何在 OCMCRAM 上运行应用程序? 是否存在相关的 GEL 文件或平台?
我想在没有 DDR 的情况下运行闪存写入应用程序...
请回答这些问题。
谢谢你。
您好、在查看无 DDR 应用手册后、从何处获取 ecat_appl_modif_QSPI_XIP.xdt 尚不清楚、很抱歉、我们的意思是用户可以使用4.2.2上的更改(第三个项目符号)修改 xdt。 我们将更改该文档、以便对此进行澄清。 感谢您的讲解。
如果您想从 OCMCRAM 运行、请按照整个文档中有关"L3构建"的说明进行操作。 在我的脑海中、您需要修改的主要是平台定义、CCS 配置文件和 GEL 文件(如果通过 JTAG 或引导加载程序运行)。 以下是为您添加 GEL 文件的示例:
Hotmenu ConfigureL2AssRAM()
{
*((unsigned int*) 0x44E10654)= 4;
*((unsigned int*) 0x44E101E0)= 0x10000;}
谢谢、
Paula