This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK437X:无 DDR 系统

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/575949/tmdsidk437x-ddr-less-system

器件型号:TMDSIDK437X
主题中讨论的其他器件:AM4377

大家好、我正在尝试在不使用 DDR RAM 的情况下运行 AM4377板(通过 IDK_AM437X 定制)。

我找到了相关文档(SPRAC45)、但它让我感到好奇。

首先、名为'ecat_appl_modif_QSPI_XIP.xdt'的文件在哪里?

我搜索了整个硬盘、但该文件未显示。

如何在 OCMCRAM 上运行应用程序? 是否存在相关的 GEL 文件或平台?

我想在没有 DDR 的情况下运行闪存写入应用程序...

请回答这些问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知工业团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在查看无 DDR 应用手册后、从何处获取 ecat_appl_modif_QSPI_XIP.xdt 尚不清楚、很抱歉、我们的意思是用户可以使用4.2.2上的更改(第三个项目符号)修改 xdt。 我们将更改该文档、以便对此进行澄清。 感谢您的讲解。


    如果您想从 OCMCRAM 运行、请按照整个文档中有关"L3构建"的说明进行操作。 在我的脑海中、您需要修改的主要是平台定义、CCS 配置文件和 GEL 文件(如果通过 JTAG 或引导加载程序运行)。 以下是为您添加 GEL 文件的示例:


    Hotmenu ConfigureL2AssRAM()

     {

                   *((unsigned int*) 0x44E10654)= 4;

                    *((unsigned int*) 0x44E101E0)= 0x10000;}

    谢谢、

    Paula