This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:SGMII 寄存器地址计算

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597933/66ak2l06-sgmii-register-address-calculation

器件型号:66AK2L06

您好!

有人可以帮助我查找66AK2L06处理器中 SGMII 寄存器的地址吗?

我了解 到 SGMII 模块是 GbE 子系统的一部分、而 GbE 是 NETCP 的主要组件之一。 从66AK2L06数据手册的存储器映射部分、NETCP 配置寄存器的基地址为0x26000000。

GbE 交换子系统用户指南(sprugv9d)提供了 SGMII 端口1:4模块的地址偏移量。port1 SGMII 模块的偏移量为100h、其中 SGMII_IDVER 寄存器驻留。 那么 、SGMII_IDVER 的地址是否为0x26000100? 我验证了该地址处的值(在使用 GEL 文件进行初始化之后)、发现它是0、而不是0x4EC20101

如上所述、实际寄存器地址的计算是否正确?

此致、

Sreejaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮助我吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看 Linux 内核源代码、我认为您缺少一个地址。 请参阅 keystone-K2L-netcp.dtsi:
    netcp:netcp@26000000
    --> GbE@200000{/* ETHSS */
    然后是 SGMII 偏移。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    感谢您的参与。
    我们根据您的回复进行了跟进、并能够访问 SGMII 寄存器。

    此致、
    Sreejaya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您更新该主题。

    此致、
    Yordan