请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2L06 您好!
有人可以帮助我查找66AK2L06处理器中 SGMII 寄存器的地址吗?
我了解 到 SGMII 模块是 GbE 子系统的一部分、而 GbE 是 NETCP 的主要组件之一。 从66AK2L06数据手册的存储器映射部分、NETCP 配置寄存器的基地址为0x26000000。
GbE 交换子系统用户指南(sprugv9d)提供了 SGMII 端口1:4模块的地址偏移量。port1 SGMII 模块的偏移量为100h、其中 SGMII_IDVER 寄存器驻留。 那么 、SGMII_IDVER 的地址是否为0x26000100? 我验证了该地址处的值(在使用 GEL 文件进行初始化之后)、发现它是0、而不是0x4EC20101。
如上所述、实际寄存器地址的计算是否正确?
此致、
Sreejaya