请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H14 主题中讨论的其他器件: TPS386596
您好!
对于66AK2H14 Keystone 处理器:
1) 1)在上电期间、是否允许在 POR#取消置位后使 RESET#无效?
2) 2)如果 RESETFULL#绑定到 RESET#、则处理器是否正常工作?
谢谢、此致、
Madhu。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.