Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM3358
主题中讨论的其他器件: AM3358
工具/软件:Linux
您好!
我不熟悉 AM572x EVM。 之前、我曾使用 BeagleBone Black 并连接 GPIO、UART 和 I2C。
但我认为 AM572x EVM 的情况略有不同。
有关在 AM572x 中连接 GPIO、UART 和 I2C 的信息,请参阅一些 wiki 或指南。
现在、我能够通过 ssh (以太网端口)、minicom (调试端口)与 AM572x EVM 通信。
我可以运行一些简单的应用 程序- helloworld。
首先、我使用在 BeagleBone Black 板中工作正常的相同代码测试了 GPIO。
使用此软件、将创建文件夹/sys/class/gpio/gpioxx 文件夹。 文件"value"正在按照软件中的方式进行更新。
但该值不会出现在引脚输出中。
我是否应该更改 am57xx_evm.dts 文件以使 GPIO、UART 和 I2C 适用于 AM572x?
提前感谢您的帮助。
谢谢、此致、
Sajeevan.K