Other Parts Discussed in Thread: AM3359
你好
我有以下情况。 我尝试通过 PDK 的 NIMU 基本示例中的 ISDK 实现 I2CLED 的功能。 这种实现方式没有更大的意义。 我只想尝试一下它是否起作用。
编译成功、但当我运行程序时、我在控制台中得到一个异常:
CortxA8:未处理的 ADP_Stopped 异常0x20023
以下错误:没有可用于"do _AngelSWI (int、void *)[C:/Projet\Workspace_Checkout\Debug\Nimu_BasicExample_icev2AM335x_armExampleProject\Debug\Nimu_BasicExample_icev2AM335x_armExampleproject.out]的源、地址为0x80039448"
附加到此帖子后,您将找到我的*c 文件。 如果我在第251行中调用函数"UartOpen (uartInstance, NULL);"、则会发生异常。 否则不会发生这种情况。
也许有人知道问题是什么。
CCS 6.2/GNU v4.9.3/EDMA3 2.12.3/IPC 3.40.1.08/ NDK 2.25.1.111/SYS/BIOS 6.46.4.53/ UIA 2.0.6.52/ PDK 1.0.6/XDC 3.32.1.22
ICEV2上的 AM3359