This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:程序执行期间出现异常

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596137/am3359-exception-during-program-execution

器件型号:AM3359

你好

我有以下情况。 我尝试通过 PDK 的 NIMU 基本示例中的 ISDK 实现 I2CLED 的功能。 这种实现方式没有更大的意义。 我只想尝试一下它是否起作用。
编译成功、但当我运行程序时、我在控制台中得到一个异常:

CortxA8:未处理的 ADP_Stopped 异常0x20023

以下错误:没有可用于"do _AngelSWI (int、void *)[C:/Projet\Workspace_Checkout\Debug\Nimu_BasicExample_icev2AM335x_armExampleProject\Debug\Nimu_BasicExample_icev2AM335x_armExampleproject.out]的源、地址为0x80039448"

附加到此帖子后,您将找到我的*c 文件。 如果我在第251行中调用函数"UartOpen (uartInstance, NULL);"、则会发生异常。 否则不会发生这种情况。
也许有人知道问题是什么。


CCS 6.2/GNU v4.9.3/EDMA3 2.12.3/IPC 3.40.1.08/ NDK 2.25.1.111/SYS/BIOS 6.46.4.53/ UIA 2.0.6.52/ PDK 1.0.6/XDC 3.32.1.22

ICEV2上的 AM3359

 

e2e.ti.com/.../main_5F00_icev2AM335x.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mario、
    此主题是否仍然打开?
    您是否能够尝试 PDK NIMU 示例 C:\ti\pdk_am335x_1_0_6\packages \MyExampleProjects\NIMU_BasicExample_icev2AM335x_armExampleproject?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题仍然存在,但目前它并不像现在那样重要。

    它基于导致问题的 PDK NIMU 示例。
    但是、正如我提到的。 现在这并不重要。