This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:Wayland/Weston 和管道/平面/覆盖层的使用

Guru**** 2582675 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594979/linux-dra746-wayland-weston-and-pipeline-plane-overlay-usage

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

下面是有关 DRA746的叠加/管道/平面(即1 GFX 和3 VID)的查询。  我们的软件基于 SDK 3.02.00.03

1.在使用 wayland-IVI-extesnion (使用 IVI-controller.so)和 wayland/Weston (使用 IVI-shell 和 DRM backebd)时,如何为特定应用选择/使用特定的流水线? 是否仍有配置或代码更改?

例如

使用 A15内核的 GFX 上的 HMI

 VID1 uisng A15 CORE 上的导航

VID1 uisng A15内核上的 VideoPlayer

VID1 uisng A15内核上的浏览器

VID2上使用 M4内核的 Camera1应用

VID3上使用 M4内核的 Camera2应用

谢谢、此致、

Vikash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我们会通知 Wayland/Weston 专家。 他们将在这里直接评论。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 IVI 扩展的相关问题、请访问 karthik.ramanan@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请更新此内容吗?

    此致、
    Vikash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vikash、

    您指定的要求是非常自定义的要求。
    SDK 的支持是启用默认的通用 OSS 并启用机制来练习 Jacinto 6的硬件功能。

    这种实施必须在您的一方实施。

    我们目前没有计划将此功能至少包括在默认 SDK 中。

    此致
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Karthik 的评论。 尽管要求似乎是自定义的、但我认为任何汽车信息娱乐平台都必须能够实现性能并充分利用可用的硬件功能。

    您能否至少概述一下如何实施/实现这一目标、或者在这里涉及哪些工作?

    此致、
    Vikash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vikash、

    如何实现这一目标有几种方法,这是一种特定于架构的适应方法。
    目前、TI 没有计划使用 Weston desktop-shell 或 IVI-shell 以通用方式解决这一问题。

    您可能已经知道的其他指针、有基于 DRM 的应用程序可演示视频管道如何实现您所概述的内容。 这些示例可让您进一步探索如何在您的系统中利用此功能并将其与 Wayland 集成。

    此致
    Karthik