Other Parts Discussed in Thread: DRA746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA746 工具/软件:Linux
尊敬的团队:
下面是有关 DRA746的叠加/管道/平面(即1 GFX 和3 VID)的查询。 我们的软件基于 SDK 3.02.00.03
1.在使用 wayland-IVI-extesnion (使用 IVI-controller.so)和 wayland/Weston (使用 IVI-shell 和 DRM backebd)时,如何为特定应用选择/使用特定的流水线? 是否仍有配置或代码更改?
例如
使用 A15内核的 GFX 上的 HMI
VID1 uisng A15 CORE 上的导航
VID1 uisng A15内核上的 VideoPlayer
VID1 uisng A15内核上的浏览器
VID2上使用 M4内核的 Camera1应用
VID3上使用 M4内核的 Camera2应用
谢谢、此致、
Vikash