This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:将 McASP3接口更改为 McASP4

Guru**** 2546420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/575223/am5728-changing-mcasp3-interface-to-mcasp4

器件型号:AM5728

您好、先生:

  使用默认的 mcasp3接口时、电路板的声卡可以正常工作。 当我修改某些配置以将 mcasp4用作声音输出时。

当然、我使用逻辑分析仪来观察输出。 因为我的板上的 mcasp4未连接到任何编解码器。 但我无法在 mcasp4中观察到任何波形。  

奇怪的是、mcasp3接口中存在帧同步和时钟输出。

  我修改2个位置。

1.将.dts 文件更改为适合 mcasp4。

2.更改 mux_data.h 文件以适应引脚复用。

  是否应该进行其他修改? 这个问题让我很困扰! 任何建议都值得赞赏! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布您使用的 Linux 版本。 还应发布您对.dts 和 pinmux 所做的修改。