请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 您好、先生:
使用默认的 mcasp3接口时、电路板的声卡可以正常工作。 当我修改某些配置以将 mcasp4用作声音输出时。
当然、我使用逻辑分析仪来观察输出。 因为我的板上的 mcasp4未连接到任何编解码器。 但我无法在 mcasp4中观察到任何波形。
奇怪的是、mcasp3接口中存在帧同步和时钟输出。
我修改2个位置。
1.将.dts 文件更改为适合 mcasp4。
2.更改 mux_data.h 文件以适应引脚复用。
是否应该进行其他修改? 这个问题让我很困扰! 任何建议都值得赞赏! 谢谢!