主题中讨论的其他器件:TMDXIDK5718、 SYSBIOS
您好!
我们希望使用 TI 的 PRU-ICSS-EtherCAT-SLAVE (v1.00.02)以及 PRU-ICSS-PROFINET-SLAVE (v1.00.00)套件来实现网关。
我们的问题:
-PRU-ICSS-EtherCAT-SLAVE ->建议使用 SDK 3.2.0、CCS 6.1.3、编译器 gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
-PRU-ICSS-PROFINET-SLAVE ->建议使用 SDK 2.0.2、CCS 6.1.2、编译器 gcc-arm-none-eabi-4_8-2014q3
我们现在必须在整个项目中使用哪个 SDK/CCS/编译器?
我们现在已经安装了
适用于 AM57XX v3.3.0.4的 Processor SDK RTOS
CCS 7.0.0.00043
我们使用编译器 Linaro 4.9
这样、我们就无法使系统正常运行。
此外、我们还尝试了一些示例项目。 它们始终包含许多内容、例如 LED 切换、SD 卡访问、... 您是否还有一个非常简单的项目、它只是说明了协议栈的使用?
谢谢你
此致、
Manuel