Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Starterware
尊敬的 TI 专家:
请就我的客户问题提供您的建议。
[问题]
使用以下函数和寄存器值时未发生 DMTimer 中断。
[被调用函数]
IntINTCInit();
IntMasterIRQEnable();
IntRegister();
IntPrioritySet();
DMTimerCounterSet();
DMTimerModeConfigure();
DMTimerIntEnable();
DMTimerEnable();
DMTimerCompareSet();
[寄存器值]
中断控制寄存器:
10h INTC_SysConfig 0x00000002
50h INTC_IDLE 0x00000001
68h INTC_THRESHOLD 0x000000ff
C8h INTC_MI_CLEAR2 0x00000010
CCH INTC_MI_SET2 0x0000003f
D0h INTC_ISR_SET2 0x0000003f
210h INTC_ILR_68 0x00000000
定时器寄存器:
2通道 IRQENABLE_SET 0x00000001
38h TCLR 0x00000042
3通道 TCRR 0x00000000
4通道 TMAR 0x00000064
如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka